Soluciones
para hoteles

Deseas ofrecerles a tus clientes seguridad, confianza y tranquilidad. Como colaborador experto en infraestructura eléctrica del edificio, nos aseguramos de que puedas hacerlo.
hotel

Un colaborador en el que puedes confiar

Gracias a la infraestructura eléctrica flexible que te ayudamos a crear, los hoteles pueden ofrecer a sus huéspedes una experiencia inolvidable y hacerles sentir realmente como en casa, lo que conlleva un aumento de la fidelización del cliente y un mayor retorno de la inversión. Conseguimos esto por medio de la innovación en todos los niveles: desde un diseño excepcional hasta los servicios y análisis, pasando por los dispositivos y sistemas interconectados. Nuestro amplio porfolio incluye soluciones para habitaciones para huéspedes, áreas comunes y el edificio completo. Puedes elegir de entre una variedad sin precedente de formas, acabados, materiales y colores que permiten concebir soluciones individuales para cualquier concepto arquitectónico a la vez que añaden un toque personal. Además, siempre puedes contar con nuestro apoyo, donde y cuando lo necesites. Tenemos más de 60 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a aumentar sus prestaciones y trabajar de forma más efectiva.


Hotel Sorli Emocions

Hotel Sorli Emocions

Las pres­ti­gio­sas so­lu­cio­nes Ha­ger fa­ci­li­tan una ex­pe­rien­cia re­la­jan­te en el ho­tel Sor­li Emo­cions en el Maresme cerca de Barcelona. Un hotel di­se­ña­do en un en­torno mag­ní­fi­co cer­ca del mar, con los es­tán­da­res más avan­za­dos en sos­te­ni­bi­li­dad.


Todo lo que necesitas para hoteles

Ofrece a tus hoteles clientes numerosas ventajas al elegir de entre nuestra extensa gama de soluciones innovadoras.

  • Fáciles y rápidas de instalar, con un mantenimiento sencillo.
  • Productos de alta calidad destinados a soluciones para espacios, distribución y gestión de la energía, así como gestión del cableado.
  • Productos energéticamente eficientes que reducen los costes operativos.
  • Con nuestra asistencia técnica integral te acompañamos a cada paso de tu proyecto.

hotel

Haga clic en una de las soluciones para leer más sobre ella.

  1. Distribución de la energía

    La propiedad del hotel puede contar con que la protección de los usuarios y de la instalación eléctrica queda asegurada, independientemente de las características del edificio.

    Para facilitar esto, hemos desarrollado una gama completa con los múltiples objetivos de protección, seguridad y continuidad de servicio.

    Además, la instalación es de fácil mantenimiento y ampliación en caso necesario. Por supuesto, nuestros productos cumplen con las más estrictas normas de calidad, lo que les confiere los más altos niveles de seguridad.

    Nuestros cuadros eléctricos se adaptan en particular a las instalaciones hoteleras. Desde el cuadro general a la última habitación, siempre hay un cuadro Hager para cada necesidad.

    Energy distribution
  2. Gestión de la energía

    Permite que tus clientes administren la eficiencia energética, en total conformidad con los estándares de la industria, sin comprometer la calidad del servicio o la seguridad de sus huéspedes y propiedad.

    Una de las mejores formas de garantizarlo es especificando nuestro sistema de monitorización de energía agardio.manager. Los consumidores de energía se exponen rápidamente, mientras que los costos operativos se pueden reducir cambiando el comportamiento del consumidor, sin comprometer la calidad del servicio, la seguridad personal o la seguridad del suministro.

    Pero eso no es todo. Nuestro agardio.manager requiere un mínimo de configuración; todo lo que tiene que hacer es configurar los parámetros correctos. El dispositivo genera automáticamente un informe de puesta en servicio. Una vez que está en funcionamiento, el sistema detecta instantáneamente el suministro de energía y las anomalías en el uso, por lo que sus clientes pueden ejecutar sus operaciones de manera sostenible durante todo el día sin prácticamente ningún tiempo de inactividad.
    energy management
  3. Gestión del cableado

    Proporciona a tus clientes energía y datos exactamente donde los necesitan, durante toda la vida útil del edificio.

    Nuestras soluciones de gestión del cableado, ya sea a lo largo del suelo, la pared o el techo, son actualizables y adaptables y, por lo tanto, son ideales para cumplir con los requisitos futuros y los actuales. También se han creado específicamente para integrarse sin esfuerzo en el entorno desde el punto de vista del diseño.

    Y si necesitas soluciones a medida, por ejemplo, debido a restricciones en el sitio, no te preocupes. Atendemos solicitudes individuales, que van desde colores especiales hasta longitudes, y desde productos y materiales precableados hasta kits, al tiempo que garantizamos la integración en las canales.
    cable mgt
  4. Soluciones para habitaciones

    Establezce altos estándares con nuestras soluciones de gestión de habitaciones y edificios. Por ejemplo, nuestros detectores de presencia apagan las luces cuando no hay nadie alrededor y hacen lo mismo cuando hay suficiente luz natural. Los estores o persianas se pueden abrir y cerrar automáticamente. Además, nuestros mecanismos,  teclados y sensores combinan tecnología sofisticada con un diseño único y pueden agregar el toque final a cualquier habitación.

    En general, te ayudamos a crear un entorno en el que los huéspedes del hotel experimenten un confort, convivialidad y seguridad óptimas, al tiempo que optimizamos la asignación de espacio y aseguramos un retorno de la inversión saludable.
     
    room solutions


Te puede
interesar

Local content

Canales de zócalo

Sistemas de zócalos para un trazado de cables sencillo y flexible (montado en superficie). La posición se puede cambiar con gran flexibilidad. Diseño innovador con una amplia gama de colores y decoraciones. Opción de iluminación LED y detector.

Local content

Detector de presencia EE815

Los detectores de presencia reaccionan al movimiento y la presencia de personas. Pueden apagar la luz si la iluminación natural alcanza el nivel parametrizado, lo que permite ahorrar en los costes de energía.

Local content

Contactor silencioso ESC225S

Los contactores silenciosos están especialmente recomendados para el equipamiento de espacios como habitaciones de hotel, porque garantizan un funcionamiento silencioso durante toda su vida útil. 

Local content

Termostatos

El controlador de ambiente combina un atractivo diseño con un concepto operativo innovador: permite solicitar numerosas funciones con deslizar para pasar de la pantalla y hacer clic

 

Local content

Canales de instalación

Instalación rápida y sencilla, material robusto: Sistemas de cableado de Hager para instalaciones eléctricas avanzadas con una distribución de cables segura y con un diseño contemporáneo.

Local content

Cajas de suelo

Circular o rectangular, fabricado en poliamida o acero inoxidable, indicadas para limpieza en seco y/o mojado: gran selección de unidades de suministro para nuestros sistemas de distribución bajo suelo. Se pueden equipar de forma flexible y se caracterizan por un alto grado de conectividad multimedia.

Local content

Interruptores y tomas usb

Tarjetero de hotel, USB, toma para afeitadora, tomas internacionales, soluciones para personas con discapacidades.

Local content

agardio.manager

Controla y gestiona la energía de tu edificio con agardio.manager



"Las soluciones de Hager encajan a la perfección con el diseño moderno gracias a su variedad y su diseño clásico y atemporal"
Cord Glantz

Cord Glantz

GEPLAN DESIGN Stuttgart



Sentirse como en casa

Nuestras soluciones para hoteles te aportan grandes ventajas:

comprehensive choice

Diseños que añaden el toque final a cada habitación.

La variedad de mecanismos y sistemas de control de edificios de las series berker, ofrece una selección única de 240 productos distintos en más de 15 colecciones de diseño, de clásica a contemporánea.

Ease of installations

Reducimos costes operativos.

Desarrollamos conceptos interconectados y eficientes desde el punto de vista energético que integran todas las funciones de la habitación. Esto quiere decir que te permiten controlar, medir y visualizar el consumo energético. Como resultado, podrás identificar con rapidez los picos de consumo, rebasamientos imprevistos de los valores límite y condiciones operativas que se desvían del ideal, mostrándote dónde puedes optimizar el consumo energético y ahorrar costes.

Future proofing

Convierte un hotel en una inversión sostenible.

Un hotel debe aportar un valor añadido a lo largo de los años. Por este motivo, Hager ofrece a los clientes soluciones adaptables y actualizables que se adecuan a los espacios de vida del futuro.

collaboration

Desliza, haz clic, y siéntete bien.

El controlador para ambiente KNX puede regular tanto la temperatura como la ventilación, en función de las preferencias del usuario. También se pueden seleccionar escenarios de bienvenida, lectura, noche... en las habitaciones - cualquier cosa que haga que los huéspedes se sientan más a gusto.



Descarga 
la documentación que necesites



Descubre
nuestras so­luciones

office

Oficinas y Retail

 
single house

Residencial


support

Contacta con nosotros

Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.