agardio.manager
Ver más, aho­rrar más

     

Monitorización inteligente de la energía. Para edificios más eficientes

La ges­tión ener­gé­ti­ca res­pon­sa­ble en los edi­fi­cios es una preo­cu­pa­ción para va­rios paí­ses del mun­do tan­to en el ám­bi­to em­pre­sa­rial, po­lí­ti­co y so­cial.
La efi­cien­cia ener­gé­ti­ca en el edi­fi­cio de­pen­de no­ta­ble­men­te de me­jo­ras en los ma­te­ria­les y mé­to­dos de cons­truc­ción pero tam­bién en la dis­tri­bu­ción y uso de la ener­gía, en su su­per­vi­sión y con­trol.
Ha­ger res­pon­de a las exi­gen­cias de la ges­tión ener­gé­ti­ca res­pon­sa­ble en los edi­fi­cios con agar­dio.ma­na­ger que se po­si­cio­na como el sis­te­ma de se­gui­mien­to mul­ti-ener­gía esen­cial para vi­sua­li­zar y con­tro­lar to­dos los pa­rá­me­tros de ca­li­dad y con­su­mo de su red eléc­tri­ca. La so­lu­ción con­cre­ta, sim­ple y jus­ta para cum­plir con la IEC 60364 y fa­ci­li­tar la ob­ten­ción de la cer­ti­fi­ca­ción ISO 50001.

 


agar­dio.ma­na­ger
Energía visible

Agardio imagen ambiente

Medir donde vale la pena

El sistema de monitorización sigue de cerca el estado de todos los equipos interconectados, desde el cuadro general, los cuadros secundarios, hasta los pequeños cuadros de circuitos finales.

Centralizado

El verdadero corazón del sistema agardio.manager es, sin grandes pretensiones, un pequeño pedazo de tecnología; tiene solo 6 módulos de ancho pero es poderoso. Registra y permite consultar en tiempo real las actividades de un máximo de 31 dispositivos Modbus.

Ver y supervisar

Controla tu presupuesto:

- sin sobrecostes

- sin subscripciones

- con datos almacenados en local: sé el propietario de tus informaciones de explotación del edificio




Ver más per­mi­te to­mar me­jo­res de­ci­sio­nes

Un sis­te­ma de mo­ni­to­ri­za­ción de ener­gía he­cho por pro­fe­sio­na­les para pro­fe­sio­na­les. Cla­ro, di­rec­to, in­for­ma­ti­vo, sen­ci­llo. Don­de quie­ra que es­tés, po­drás ob­te­ner in­for­ma­ción im­por­tan­te so­bre el con­su­mo ener­gé­ti­co y la ca­li­dad de la red. Com­pa­rar ten­den­cias ac­tua­les con su his­to­ria. Con­fiar sólo en in­for­ma­ción fia­ble y ac­tua­li­za­da. To­dos los va­lo­res pue­den ser ex­por­ta­dos de for­ma pe­rió­di­ca en for­ma­to CSV para pro­ce­sa­mien­to pos­te­rior, por ejem­plo en Mi­cro­soft Ex­cel®.

 

Agardio imagen pantalla app 4

Histórico de valores medios

Todos los datos medios se conservan, se pueden consultar y se visualizan en forma de gráficos.
Agardio imagen pantalla app 1

Vista general

Comprueba de un vistazo cómo y dónde se consume la energía.

 

 

Agardio imagen pantalla app 2

Valores medios

La calidad de la red puede presentarse de forma general o en una tabla que muestre los valores medios.

 

Agardio imagen pantalla app 3

Visualización gráfica

Los valores medios pueden ser mostrados en la representación gráfica que desees.


Videos tutoriales

- Descubrir la solución agardio
- Instalar y configurar contadores de energía
- Instalar y configurar agardio.manager
- Añadir un contador de otro fabricante

 


Todas las características y ventajas de agardio.manager, en este documento

(PDF 3,2 Mb)
Agardio portada catálogo