Favoriser la transition énergétique grâce à la recharge bidirectionnelle 

Grâce à la recharge bidirectionnelle, les batteries des véhicules électriques peuvent servir d’unités de stockage d’énergie mobiles et permettre de façonner un avenir durable et respectueux de l’environnement.
Hager Group Charging electrical car in front of the sunset

Le rapport publié en début d’année par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat est sans appel : si nous voulons transmettre aux générations futures un monde agréable à vivre, il faut agir maintenant. Pour atteindre nos objectifs climatiques et limiter le réchauffement de la planète, il est indispensable de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019 d’ici 2030.


L’électrification de tous les secteurs (industrie, ménages, commerce et transports) apparait comme une solution prometteuse, tout comme l’abandon des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables (comme le solaire ou l’éolien), dans le mix énergétique. Cette évolution n’est pas seulement nécessaire dans le contexte du changement climatique, elle est inéluctable. L’utilisation croissante de véhicules électriques, de pompes à chaleur, de systèmes de stockage de l’énergie et de chauffage électrique entraîne une hausse considérable de la demande en électricité.


Pour optimiser la consommation énergétique, il faut trouver de nouvelles solutions. Des solutions qui permettent de stocker l’énergie lorsqu’elle est produite par le vent, le soleil ou d’autres sources renouvelables, et de l’utiliser ensuite pour répondre aux besoins énergétiques.


La recharge bidirectionnelle est une approche encore récente, mais mais déjà très prometteuse, qui utilise la batterie des véhicules électriques comme unité de stockage mobile. La voiture n’est plus rechargée uniquement pour rouler. Sa technologie lui permet de restituer l’énergie à un bâtiment ou au réseau électrique, en fonction des besoins.



Différentes formes de recharge bidirectionnelle

Hager Group Charging electrical car in front of a house

Vehicle to home (V2H)

Une technologie qui permet aux véhicules électriques de restituer l’énergie à un bâtiment résidentiel pour alimenter ses appareils ou fournir une alimentation de secours en cas de coupure d’électricité.
Hager Group Charging electrical cars

Vehicle to gid (V2G)

Système permettant aux véhicules électriques d’injecter de l’énergie dans le réseau et d’agir comme une source d’énergie flexible permettant d’équilibrer l’offre et la demande d’électricité à l’échelle locale, nationale et internationale.
Hager Group Charging electrical cars

Vehicle to everything (V2X)

Terme générique désignant une technologie permettant aux véhicules électriques de transférer de l’énergie vers d’autres sources, telles que des bâtiments, entreprises ou autres véhicules électriques afin notamment de stocker l’énergie, stabiliser le réseau ou gérer la charge.


L’énorme potentiel des batteries de véhicules électriques

 

Les puissantes batteries haute-tension des véhicules électriques peuvent non seulement servir d’accumulateurs d’énergie pour le véhicule, mais aussi de modules élémentaires du réseau énergétique.

 

Hager Group Voiture electrique en Sarre

 

L’exemple suivant l’illustre parfaitement. Imaginons que toutes les voitures circulant dans la Sarre soient comparables, en matière de performance et de technologie moteur, à l’Audi e-tron utilisée dans le cadre des essais. Si les quelque 650 000 véhicules du Land étaient tous électriques et équipés de la fonction de recharge bidirectionnelle, leurs batteries haute tension pourraient stocker suffisamment d’énergie pour couvrir l’intégralité des besoins en électricité de l’Allemagne pendant une heure. 


« Une batterie de voiture d’une capacité de 100 kWh peut stocker l’énergie nécessaire pour couvrir les besoins d’un ménage moyen pendant une semaine. Les véhicules électriques offrent donc une énorme capacité de stockage décentralisée, indispensable pour réussir la transition énergétique », explique Ulrich Reiner, expert e-mobilité au sein de la division Group Strategy & Innovation de Hager Group.


Hager Group étudie l’avenir de la mobilité électrique avec un constructeur automobile

Découvrez l’avenir de la mobilité électrique avec Hager Group et Audi AG. Les deux sociétés collaborent dans le cadre d’un projet de recherche d’avant-garde pour étudier le potentiel de la recharge bidirectionnelle. Nous sommes convaincus que ce projet innovant peut contribuer à améliorer l’empreinte écologique des véhicules électriques, à utiliser plus efficacement les énergies renouvelables et à façonner un monde dans lequel l’énergie électrique jouera un rôle majeur. 


Hager Group Audi cooperation

De premiers essais étudient la recharge bidirectionnelle en conditions réelles

Hager Group réalise des essais sur le terrain afin d’étudier le potentiel de la recharge bidirectionnelle. L’échange d’électricité entre les véhicules et les habitations est optimisé dans le cadre de scénarios réels visant à améliorer l’efficacité et l’intelligence de la technologie. Les composants Hager utilisés pour ces essais sont aptes à faire progresser la mobilité électrique pour ouvrir la voie à un avenir plus durable. De plus amples informations sur l’avancement des essais seront régulièrement communiquées.

Hager Group Audi e-tron

Faciliter l’autosuffisance et garantir la stabilité du réseau

La technologie de recharge bidirectionnelle offre de nombreuses possibilités de façonner l’avenir de l’énergie. Avec le Vehicule to Home, elle permet, par exemple, d’améliorer l’autosuffisance des bâtiments en utilisant les batteries des véhicules électriques comme source d’énergie supplémentaire. En équilibrant l’offre et la demande d’énergie du bâtiment aux heures de pointe, elle pourrait contribuer sensiblement à réduire la pression sur le réseau. Avec le Vehicle to Grid, qui permet aux véhicules électriques d’injecter de l’énergie dans le réseau, la recharge bidirectionnelle contribue à stabiliser le réseau électrique. Cette technologie pourrait donc améliorer la résilience et la durabilité de nos systèmes énergétiques, en les rendant plus efficaces et plus fiables.
Hager Group Green field with power pole

La dynamique des énergies renouvelables

De nombreux modèles actuels tablent sur les centrales électriques au gaz pour fournir rapidement l’énergie nécessaire lors des pics de demande ou lorsque l’ensoleillement et le vent sont réduits. Ce besoin de solutions « de secours » basées sur les énergies fossiles peut toutefois être considérablement réduit, voire totalement éliminé, grâce à l’utilisation à grande échelle des capacités de stockage des véhicules électriques équipés d’un système de recharge bidirectionnel ou de la fonction Vehicule to Grid. Si les véhicules électriques d’un petit Land allemand comme la Sarre peuvent alimenter l’ensemble du pays pendant une heure, la recharge bidirectionnelle offre un potentiel considérable.


Alors que la transition énergétique s’accélère, nous pensons que la recharge bidirectionnelle est amenée à jouer un rôle de plus en plus important dans la création d’un avenir énergétique plus durable et plus propre. Hager Group s’engage à veiller à sa réussite.

Hager Group solar pannels on a field