Steckdosen und Lichtschalter Material
– Glas, Porzellan, Edelstahl oder doch Kunststoff?

Steckdose und Lichtschalter kennen wir vor allem aus Kunststoff. Inzwischen stellt der Markt eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien für Steckdosen und Lichtschalter zur Verfügung. Jedes davon hat individuelle Vor- und Nachteile – es lohnt sich daher, sich darüber zu informieren, wie sich die unterschiedlichen Varianten im Alltag bewähren. Neben den gängigen Steckdosen und Lichtschaltern aus Kunststoff werfen wir auch einen Blick auf modernere Varianten – beispielsweise Steckdosen und Lichtschalter aus Glas, die besonders für Eleganz stehen sowie aus Aluminium, die als besonders robust und pflegeleicht gelten.


Lichtschalter aus Glas, Porzellan, Edelstahl oder Kunststoff
– welches Material passt am besten?

Den verwendeten Materialien für Steckdosen und Lichtschalter sind fast keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass es sich um langlebige Rohstoffe handelt, die dem täglichen Gebrauch der Schalter nicht im Wege stehen. Aber auch optisch sind die Ansprüche an Steckdosen und Lichtschalter hoch, um das Maximum aus dem Raumambiente herauszuholen. Welches Material geeignet ist, hängt daher von vielen Faktoren ab.

Das Material für Steckdosen und Lichtschalter sollte optisch immer abhängig von Raumstruktur, Ambiente und der Einrichtungsart gewählt werden. Da jede Modellvariation individuelle Vor- und Nachteile hat, insbesondere im Hinblick auf Pflege, Langlebigkeit und Reinigung, ist es wichtig, bei der Auswahl auch diese Aspekte zu berücksichtigen.


Kunststoff Steckdosen und Lichtschalter:

Die Steckdosen und Lichtschalter aus Kunststoff sind ein beliebter Klassiker. Das Material gilt als besonders formbar, sodass verschiedenste Formen hergestellt werden können. Gleichzeitig überzeugen Steckdosen und Lichtschalter aus Kunststoff auch mit ihrer Langlebigkeit.

Edelstahl Steckdosen und Lichtschalter:

Rund um Edelstahl hat sich ein regelrechter Trend entwickelt – und so ist auch die Nachfrage nach Edelstahl Steckdosen und Lichtschaltern in den letzten Jahren immens gewachsen. Auch Edelstahl gilt als langlebig und pflegeleicht. Zudem ist es Temperatur- und korrosionsbeständig.

Aluminium Steckdosen und Lichtschalter:

Aluminium steht für eine besonders hohe Festigkeit bei einem vergleichsweise geringen Gewicht. Durch die gute Formbarkeit des Materials lassen sich Aluminium Steckdosen und Lichtschalter in verschiedensten Formen kreieren.

Steckdosen und Lichtschalter mit Glasrahmen:

Steckdosen und Lichtschalter mit Glasrahmen werden ebenfalls immer beliebter – nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, die damit einhergehen. Glas lässt sich flexibel in verschiedenen Farben einfärben und bietet so im Raum optische Highlights. Zudem gelten Steckdosen und Lichtschalter mit Glasrahmen als ausgesprochen pflegeleicht.

Porzellan Steckdosen und Lichtschalter:

Produkte aus Porzellan überzeugen mit ihrer Langlebigkeit und Temperaturbeständigkeit – ideal geeignet für die Verwendung bei elektrischen Komponenten wie Steckdosen und Lichtschaltern, da auch bei häufigem Gebrauch keine Abnutzung zu erwarten ist.


Worauf kommt es beim Material für
Steckdosen und Lichtschalter an?

Das Material für Lichtschalter und Steckdosen sollte anwender- und bedürfnisorientiert gewählt werden. Die Anforderungen sind hoch: In der Regel werden Steckdosen und Lichtschalter täglich verwendet, sodass der Abrieb möglichst gering sein sollte. Zudem unterliegt das Material für Steckdosen und Lichtschalter häufigen Schwankungen bei Temperatur und Helligkeit, sodass die Temperatur- und UV-Beständigkeit ebenfalls ein ausgesprochen wichtiger Faktor ist.
Die regelmäßige Reinigung spielt eine wichtige Rolle. Wenn Sie das passende Material für Lichtschalter und Steckdosen suchen, informieren Sie sich zusätzlich über die zu beachtenden Pflegehinweise. So können die Oberflächen geschont und die Langlebigkeit bewahrt werden, ohne auf Hygiene verzichten zu müssen.


Verschiedene Werkstoffe für Steckdosen und
Lichtschalter im Überblick

Wir möchten Ihnen einen ersten Überblick über die unterschiedlichen Materialien für Lichtschalter und Steckdosen geben und dabei auch detailliert auf die Vor- und Nachteile des Materials eingehen, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.


Kunststoff Lichtschalter und Kunststoff Steckdosen

Kunststoff Steckdosen und Lichtschalter werden nicht einfach aus normalem Plastik hergestellt. Sie bestehen in der Regel aus bruchsicherem und hitzebeständigem Thermoplast, das als besonders temperaturbeständig gilt. Die Oberfläche der Kunststoff Lichtschalter und Steckdosen ist durch dieses besondere Material sehr pflegeleicht und UV-beständig. Zudem lässt sich das Material beliebig formen und einfärben, sodass hier eine große Auswahl an Designs und Farben zur Verfügung steht.

Damit die Steckdosen und Lichtschalter aus Kunststoff auch dauerhaft ansehnlich bleiben, ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Bei häufiger Nutzung lagern sich Rückstände auf der Oberfläche ab, die zu Verfärbungen führen können. Mit herkömmlichen Reinigungsmitteln lassen sich Kunststoff Lichtschalter und Steckdosen jedoch sehr leicht säubern.


Lichtschalter und Steckdosen mit Glasrahmen

Glas ist als Material für Lichtschalter und Steckdosen zu einem echten Trend geworden. Für die Herstellung wird Echtglas verwendet, was mit einer sehr aufwändigen Fertigung einhergeht – dementsprechend sind diese Steckdosen und Lichtschalter aus Glas teurer als herkömmliche Modelle. Zudem lässt sich Glas leicht einfärben, sodass auch hier verschiedene Farbvarianten zur Verfügung stehen.

Die Reinigung von Steckdosen und Lichtschaltern aus Glas ist ebenfalls denkbar einfach. Da das Material als ausgesprochen schmutzresistent gilt, genügt schon das regelmäßige Säubern mit herkömmlichen Reinigungsmitteln. Noch besser werden die Ergebnisse mit speziellem Glasreiniger.


Aluminium Lichtschalter und Aluminium Steckdosen

Lichtschalter und Steckdosen aus Aluminium verleihen den Räumlichkeiten einen sehr modernen und gehobenen Eindruck. Insbesondere das geringe Gewicht von Aluminium ist ein Vorteil, zumal diese Leichtigkeit nicht auf Kosten der Festigkeit geht. Außerdem gelten Steckdosen und Lichtschalter aus Aluminium als besonders formbar, was zahlreiche Designs möglich macht. Die gute Korrosionsbeständigkeit und die Feuerfestigkeit des Materials runden die Vorteile ab.

Aluminium ist gegenüber herkömmlichen Reinigungsmitteln leicht empfindlich, sodass hier zu einem speziellen Aluminiumreiniger gegriffen werden sollte, um Verfärbungen an der Oberfläche zu vermeiden.


Edelstahl Lichtschalter und Edelstahl Steckdosen

Auch Edelstahl gilt als beliebtes Material für Lichtschalter und Steckdosen. Es ist besonders Temperatur- und UV-beständig, hat nahezu keine Korrosion und lässt sich hygienisch reinigen. Dank seiner feuerfesten Struktur wird es im technischen Bereich bereits häufig eingesetzt und ist auch als Material für Steckdosen und Lichtschalter daher eine gute Wahl. Die metallisch glänzende Oberfläche verleiht Räumen zudem ein sehr modernes und gehobenes Ambiente. 

Edelstahl Steckdosen und Lichtschalter sind, ähnlich wie Modelle aus Aluminium, empfindlicher gegenüber herkömmlichen Reinigungsmitteln. Daher sollte hier zu einem speziellen Edelstahlreiniger gegriffen werden, um die strahlende Oberflächenstruktur beizubehalten. Zudem gilt Edelstahl als eines der hochwertigsten Metalle, was den höheren Preis der Edelstahlsteckdosen und -Lichtschalter rechtfertigt.


Porzellan Lichtschalter und Porzellan Steckdosen

Lichtschalter und Steckdosen aus Porzellan gelten als überdurchschnittlich langlebig. Das Material für Steckdosen und Lichtschalter wird im Rahmen der Produktion gebrannt, was zu einer hohen Resistenz gegen Feuer und Hitze führt. Zudem ist Porzellan sehr alterungsbeständig und verfärbt sich nicht. Insbesondere bei Schwankungen in der Umgebung, zum Beispiel bei Temperatur, Feuchtigkeit oder Umwelteinflüssen, zeigt sich Porzellan als deutlich langlebiger und robuster als beispielsweise Kunststoff. Ein besonderes Highlight ist hier die Porzellan Serie, die Nostalgie und Moderne perfekt miteinander verbindet.

Auch die Reinigung ist sehr einfach: Ein milder Reiniger reicht bereits aus, um die Oberfläche von Verunreinigungen zu befreien. Lediglich zu aggressive Reinigungsmittel sollten für Porzellan Steckdosen und Lichtschalter vermieden werden.



Ob Steckdosen und Lichtschalter aus Glas, Porzellan oder Edelmetall
– bei Hager werden Sie fündig

Sie suchen für Ihre Kunden nach einem ansprechenden und hochwertigen Material für Lichtschalter und Steckdosen? Dann sind Sie bei Hager genau richtig. Werfen Sie einen Blick auf unsere Schalter/Taster und Abdeckungen, um sich über die verschiedenen Modelle und Varianten zu informieren. Unsere Schalterprogramme bieten auch im Hinblick auf Material für Lichtschalter und Steckdosen eine große Auswahl, damit Sie Ihren Kunden nicht nur die bestmögliche Qualität anbieten können, sondern auch eine große optische Vielfalt für individuelle Ansprüche.


X