Matter FAQ

matter + domovea : rendre la maison intelligente plus connectée 


Matter bridge, questions générales

  • Qu'est-ce que le protocole Matter ?

    Le protocole Matter est un protocole open source, conforme aux normes de l’industrie, conçu pour permettre une communication transparente entre les appareils domestiques intelligents, quel que soit le fabricant.

  • Qu’est-ce que la fonctionnalité Matter bridge dans domovea ? (vs contrôleur Matter)

    Le pont Matter de la solution domovea permet aux appareils KNX d’être exposés à des assistants intelligents tels que Google, Apple, Amazon Alexa et d’autres via le protocole Matter. Un contrôleur Matter contrôlerait directement les appareils certifiés Matter au sein du domovea. Pour le moment, domovea ne prend pas en charge la fonction de contrôleur Matter.

  • Quelle est la différence entre un bridge Matter et un contrôleur Matter ?

    Un pont Matter est un appareil ou un logiciel qui agit comme une passerelle, permettant l’intégration d’appareils non compatibles avec Matter à un écosystème de maison intelligente compatible avec Matter. Dans notre cas, le pont domovea Matter intègre vos appareils KNX dans votre configuration de maison intelligente basée sur Matter. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous avez besoin d’un contrôleur Matter, comme Apple Home, Amazon Alexa ou Google Home.

  • Quelle est la différence entre le protocole Matter et l'accès externe (skills) disponible sur Hager Pilot ?

    Le protocole Matter permet une connectivité universelle à travers différents écosystèmes de maison intelligente, l’accès externe (Skills) se concentre sur l’accès et le contrôle à distance via des applications et des services spécifiques à commande vocale. Nous vous recommandons d’utiliser l’une ou l’autre des solutions du système Domovea, plutôt que les deux simultanément, même si cela est techniquement possible.

  • Sur quel outil puis-je configurer Matter ?

    Le Matter peut être configuré via l’application client domovea ou le configurateur Hager Pilot, en fonction des préférences de l’utilisateur et du rôle de l’installateur (installation Matter effectuée par un installateur professionnel ou directement par l’utilisateur final).

  • Quelles sont les étapes de configuration de Matter sur Hager Pilot ?

    « Le processus d’installation à l’aide du configurateur Hager Pilot se déroule en deux étapes clés : l’exposition des appareils sur l'environnement Matter et l’appairage du serveur avec un assistant intelligent.

    Étape 1 : Activation de l’appareil

    Via le configurateur ou l’application client domovea, les utilisateurs doivent activer un ou plusieurs appareils pour les exposer à un ou plusieurs assistants domestiques intelligents. Cependant, ces appareils ne seront pas exposés efficacement tant que le serveur ne sera pas couplé avec l’assistant intelligent choisi.

    Étape 2 : Couplage du serveur avec l’assistant intelligent

    Après avoir activé au moins un appareil, l’utilisateur doit coupler le serveur Domovea avec l’assistant intelligent. Ce couplage est une condition obligatoire d’une intégration réussie. Une fois le serveur couplé, les appareils activés deviendront accessibles via l’assistant intelligent.
    En complétant de ces étapes, les utilisateurs peuvent s’assurer que la configuration de Matter fonctionne comme prévu, ce qui permet un contrôle transparent des appareils KNX via leur assistant intelligent.

  • Un utilisateur final peut-il configurer le Matter directement depuis l’application domovea ?

    Le processus de configuration à l’aide de l’application Domovea comprend deux étapes clés : l’exposition des appareils au protocole Matter et l’appairage du serveur avec un assistant intelligent.

    Étape 1 : Activation de l’appareil

    Via le configurateur ou l’application Domovea, les utilisateurs doivent activer un ou plusieurs appareils pour les exposer à un ou plusieurs assistants domestiques intelligents. Cependant, ces appareils ne seront pas exposés efficacement tant que le serveur n’est pas couplé avec l’assistant intelligent choisi.

    Étape 2 : Couplage du serveur avec l’assistant intelligent

    Après avoir activé au moins un appareil, l’utilisateur doit coupler le serveur Domovea avec l’assistant intelligent. Ce couplage est une condition obligatoire d’une intégration réussie. Une fois le serveur couplé, les appareils activés deviendront accessibles via l’assistant intelligent.
    En complétant de ces étapes, les utilisateurs peuvent s’assurer que la configuration de Matter fonctionne comme prévu, ce qui permet un contrôle transparent des appareils KNX via leur assistant intelligent.

  • Un utilisateur final peut-il configurer le Matter directement depuis l’application domovea ?

    Oui, à condition que les conditions préalables à l’installation soient remplies (par exemple, routeur fonctionnel, assistant intelligent compatible).

  • De quelle configuration matériel ai-je besoin pour que le Matter fonctionne ?

    Un serveur TJAS671 ou TJAS471, un routeur avec DHCP et le Wi-Fi actif et un hub d’assistant intelligent compatible (Google, Apple, Amazon).


Appareils Compatibles

  • Quels sont les appareils de Domovea qui sont compatibles avec le Matter sur la version XXXX ?

    « La solution domovea peut actuellement exposer au protocole Matter les appareils KNX suivants comme :

    -Lumières - ON/OFF, Dimmable
    -Prises pilotées
    -Stores et volets roulants - Stores à bannes, Volets roulants
    -Thermostats - Thermostat KNX Hager, Thermostat virtuel
    -Capteurs - Température, Humidité, Entrée binaire

    Les appareils non KNX ne sont pas pris en charge.

     

  • Y a-t-il des limitations de fonctionnalités sur les appareils Matter compatibles par rapport à Domovea ?

    Certaines fonctionnalités avancées, telles que les lumières en couleurs, peuvent ne pas être entièrement prises en charge par le protocole Matter. Pour le moment, les fonctionnalités de base telles que le contrôle marche/arrêt et la gradation fonctionneront. Hager s’efforce d’offrir plus d’options et d’intégrer de nouveaux appareils à l’avenir.

  • Mes appareils IoT sont-ils compatibles avec le Matter ?

    Certains appareils IoT déjà intégrés à domovea, tels que les lampes Philips Hue, et sont compatibles avec le protocole Matter, mais ne peuvent actuellement pas être exposés via domovea. Hager recommande aux utilisateurs de connecter les lampes Philips Hue directement via l’application Philips Hue afin de garantir des performances optimales dans l'application de l'assistant intelligent et une intégration complète des fonctionnalités, y compris la fonctionnalité des couleurs.

  • Y a-t-il des différences de comportement et de fonctions des produits entre l’application domovea et les applications des assistants intelligents ?

    Oui, il peut y avoir des différences dans la façon dont les appareils se comportent et sont visualisés entre l’application domovea et les applications d’assistant intelligent. La façon dont les appareils compatibles sont gérés et affichés peut varier en fonction de l’assistant intelligent choisi. Par exemple, les volets et les thermostats peuvent avoir des options de contrôle ou des limitations différentes en fonction de l’interface et de la configuration de l’assistant. De plus, certaines fonctionnalités ou paramètres avancés disponibles dans l’application domovea peuvent ne pas être entièrement reproduits ou se comporter différemment lorsqu’ils sont accessibles via un assistant intelligent.


Compatibilité Smart Assistant

  • Quel assistant intelligent peut être utilisé avec le Matter ?

    Le protocole Matter est actif dans la Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa et d’autres assistants intelligents qui prennent en charge le protocole Matter. La liste des produits compatibles est disponibles sur le site csa-iot.
  • Quelles sont les principales conditions requises pour coupler Domovea avec l'application Google Home ?

    Un pont compatible avec l'application Google Home(par exemple, Google Nest) et l’application Google Home sur un smartphone ou une tablette.
  • Quelles sont les principales conditions requises pour coupler Domovea avec une Amazon Alexa ?
    Un appareil compatible avec l'application Alexa (par exemple, une Echo) et l’application Amazon Alexa installée sur un smartphone ou une tablette.
  • Quelles sont les principales conditions requises pour coupler Domovea avec une Apple HomeKit?
    Un appareil compatible avec Apple HomeKit (par exemple, un HomePod) et l’application Apple HomeKit installée sur une smartphone ou une tablette.
  • Puis-je contrôler des appareils à partir de plusieurs assistantes intelligentes à la fois ?

    Oui, une fois que les appareils ont été exposés et que l’appairage initial avec un assistant intelligent a été terminé, des appairages supplémentaires peuvent être configurés avec d’autres assistants intelligents, à condition que l’assistant intelligent initialement couplé prenne en charge cette fonctionnalité.

  • Puis-je partager des appareils entre plusieurs assistants intelligents ?
    Oui, après l’appairage avec un assistant, les appareils peuvent être partagés entre d’autres assistants intelligents compatibles. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer à la section d’assistance de l’assistant intelligent que vous avez initialement appairé.

Appairage des appareils

  • Comment puis-je appairer plusieurs assistants de maison intelligentes sur le même serveur domovea?

    Associez le serveur à un assistant, puis partagez des appareils avec d’autres personnes via les options de partage dans les paramètres de l’application d’assistant intelligent.
  • Comment puis-je savoir à quel assistant intelligent le serveur est appairé ?

    Consultez la section des paramètres d’appairage dans l'application Hager Pilot du domovea pour voir la liste des assistants domestiques intelligents couplés.
  • Que se passe-t-il si l’appairage échoue ?

    Vérifiez que les périphériques sont correctement activés, que le pont Matter est correctement connecté et que le réseau prend en charge l'IPv6. Si les problèmes persistent, réessayez l’appairage dans un délai de 10 minutes.
  • Comment puis-je m’assurer que mon code d’appairage est accepté ?

    Scannez ou saisissez manuellement le code d’appairage dans une fenêtre de 10 minutes. Assurez-vous que domovea et l’application de l'assistant intelligent sont prêts à être couplés. Vous verrez une fenêtre contextuelle qui confirme que l’appairage a réussi.
  • Puis-je attribuer des noms personnalisés aux appareils exposés en Matter dans l’application de mon assistant intelligent ?

    Oui, la plupart des assistants intelligents vous permettent de renommer les appareils pour faciliter le contrôle et l’identification. Cependant, gardez à l’esprit que tout changement de nom ne s’appliquera qu’à l’application de l’assistant intelligent et non à domovea. Si vous annulez l’exposition puis réexposez les périphériques, ceux-ci retrouveront leur nom d’origine tel qu’il est défini dans l'application domovea.
  • Puis-je attribuer des groupes personnalisés aux appareils exposés en Matter dans l’application de mon assistant intelligent ?

    Oui, la plupart des assistants intelligents vous permettent d’attribuer des groupes personnalisés aux appareils exposés en Matter pour faciliter la gestion et le contrôle. Cependant, notez que ces regroupements ne seront effectifs que dans l’application de l'assistant intelligent et ne seront pas synchronisés avec domovea. Si vous annulez l’exposition puis réexposez les appareils, les attributions de groupe devront être reconfigurées dans l’application d’assistant intelligent.
  • Puis-je attribuer des scénarios/automatisations personnalisés aux appareils exposés en Matter dans l’application de mon assistant intelligent ?
    Oui, la plupart des assistants intelligents vous permettent d’attribuer des scénarios personnalisés ou des automatisations aux appareils exposés en Matter pour un contrôle et des fonctionnalités améliorés. Cependant, ces scénarios et automatisations ne s’appliqueront qu’au sein de l’application de l'assistant intelligent et ne se synchroniseront pas avec domovea. Si vous annulez l’exposition, puis réexposez des appareils, vous devrez peut-être reconfigurer ces scénarios ou automatisations dans l’application d’assistant intelligent.
  • Puis-je exposer de nouveaux appareils qui n’étaient pas initialement exposés avant mon appairage ?

    Oui, vous pouvez exposer de nouveaux appareils qui n’étaient pas initialement inclus dans votre appairage. À l’aide de l’application client domovea ou du configurateur Hager Pilot, vous pouvez ajouter ces appareils, et ils apparaîtront automatiquement dans votre application de maison intelligente sans avoir à réappairer votre serveur.
  • Puis-je dissocier le serveur domovea et les appareils associés directement depuis mon assistant intelligent ?

    Oui, vous pouvez dissocier le serveur domovea et ses appareils associés directement depuis votre application d’assistant intelligent. Cependant, cette action ne fera que déconnecter le serveur de l’assistant intelligent, et les appareils seront toujours marqués comme exposés dans l’application client Domovea et Hager pilot. Pour réinitialiser complètement tous les assistants intelligents couplés et désactiver l'appairage des appareils, vous devrez réinitilaiser  les paramètres à partir de l’application domovea ou du configurateur Hager Pilot.
  • Puis-je utiliser les groupes et les automatisations créés dans Domovea ou Hager Pilot avec mon assistant intelligent ?

    Non, actuellement, les groupes et les automatisations configurés dans Domovea ou Hager Pilot ne sont pas partagés avec les assistants intelligents. Vous devrez recréer les groupes ou les automatisations souhaités directement dans votre application d’assistant intelligent.

  • Qu’est-ce que la fonction d’identification fournie par Apple HomeKit ?

    La fonction d’identification fournie par Apple HomeKit permet aux utilisateurs d’identifier facilement leurs appareils connectés compatibles en Matter. Lorsqu’il est activé, l’appareil effectuera une action physique, comme faire clignoter une lumière ou émettre un son, pour confirmer à quel appareil s’adresse l’appareil. Cette fonctionnalité est utile pour faire la distinction entre plusieurs appareils, en particulier lors de la configuration ou du dépannage de votre réseau domestique intelligent.

    Actuellement, cette fonction d’identification est implémentée dans domovea pour aider les utilisateurs à identifier les lumières et le serveur. Lorsqu’il est activé, les voyants peuvent clignoter et le serveur peut afficher une réponse spécifique, ce qui facilite l’identification de ces appareils lors de la configuration ou du dépannage.


Dissociation des appareils

  • Comment puis-je dissocier le Matter de mon application domovea ?

    Utilisez le bouton de réinitialisation de l’application domovea pour déconnecter le serveur de l’assistant intelligent et supprimer tous les appariements associés. La réinitialisation déconnectera tous les appairages existants en même temps, mais laissera les appareils exposés, ce qui permettra de les réappairer avec de nouveaux assistants intelligents.
  • Comment puis-je dissocier le Matter dans Hager Pilot ?

    Utilisez le bouton de réinitialisation du Hager Pilot pour déconnecter le serveur de l’assistant intelligent et supprimer tous les appairages associés. La réinitialisation déconnectera tous les appairages existants en même temps, mais laissera les appareils exposés, ce qui permettra de les réappairer avec de nouveaux assistants intelligents.
  • Comment puis-je dissocier le Matter de mon assistant intelligent ?

    Le découplage de votre assistant intelligent dépendra de l’assistant intelligent que vous utilisez. Chaque assistant intelligent peut avoir sa propre méthode de désappairage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation d’assistance fournie avec votre assistant intelligent.