TADO Decomission
-
Warum wird die Tado-Integration aus domovea entfernt?
Tado hat kürzlich seine API-Richtlinie geändert und verlangt nun Gebühren für den Zugriff. Wir haben uns dazu entschieden, diese Mehrkosten nicht an unsere Kunden weiterzugeben und auf damit verbunden auf die Funktion zu verzichten. Die Steuerung kann nach wie vor über die native Tado-App erfolgen.
-
Wann wird die Integration nicht mehr funktionieren?
1. August 2025.
-
Wie werde ich als Benutzer betroffen sein?
Ihre domovea-Installation wird weiterhin funktionieren. Die Tado-Geräte in der domovea-App werden nicht mehr ansprechbar sein. Alle Sequenzen und Domogramme, die mit Tado verknüpft sind, werden damit nicht länger ablaufen. Das Einrichten neuer Sequenzen und Domogramme mit einem Tado-Gerät wird nicht möglich sien. Sie können keinen Auslöser und keine Aktion auf einem Tado-Gerät hinzufügen.
-
Gibt es andere Thermostate in domovea, die verwendet werden können? Eine Umgehungslösung?
Derzeit gibt es keine Umgehungslösung für Tado. Sie können jedoch Ihre Tado-Installation weiterhin mit der nativen Tado-App verwenden. Sie können die App aus den App-Stores herunterladen.
-
Welche Funktionen in domovea werden betroffen sein?
Alle Funktionen, die mit dem Tado-Gerät verknüpft sind: - Neues Tado-Gerät kann nicht hinzugefügt werden - Bestehende Tado-Geräte werden nicht mehr angesprochen - Einrichtung neuer Domogramme und Sequenzen mit Tado-Geräten (Auslöser, Aktion...) - Bestehende Sequenzen und Domogramme mit Tado
-
Wird die Integration lokal funktionieren?
Nein, die Integration funktioniert auch lokal nicht.
-
Wird die Integration mit anderen IOT-Geräten wie IFTTT, Alexa ebenfalls betroffen sein?
Ja, die Integration mit anderen IOT-Geräten wie Alexa und IFTTT wird ebenfalls nicht mehr funktionieren, wenn sie mit einem Tado-Gerät verknüpft ist.
-
Ich habe eine domovea V3-Referenz (TJAS471 & TJAS671). Werde ich ebenfalls betroffen sein?
Dank der Matter-Funktion auf der domovea V3-Referenz können Sie eine Brücke zwischen Ihrer Tado X-Referenz und den domovea-Geräten herstellen. Auf diese Weise können Sie Ihr Tado X-Gerät über einen Matter-Controller steuern. Hinweis: Die Tado X-Referenz kann nur gesteuert werden, wenn Sie einen Matter-Controller (Google Home, Amazon Alexa oder Apple Home) besitzen. Nur Tado X-Referenzen werden derzeit von der Matter-Bridge-Funktionalität in domovea unterstützt.