Matter FAQ

matter + domovea: Um das Smart Home vernetzter zu machen 


Matter Protokoll Allgemeine Fragen

  • Was ist das Matter Protokoll?

    Matter ist ein Open-Source-Protokoll, welches die nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Smart-Home-Geräten ermöglicht, unabhängig vom Hersteller.

  • Was ist die Matter Bridge Funktionalität in domovea?

    Die Matter Bridge Funktion in domovea ermöglicht es, KNX-Geräte über das Matter-Protokoll mit Smart Home Assistants wie Google Nest, Apple HomePod, Amazon Alexa und anderen zu verbinden. 
  • Was ist der Unterschied zwischen einer Matter Bridge und einem Matter Controller?

    Eine Matter Bridge fungiert als Gateway und germöglicht die Integration von nicht Matter-kompatiblen Geräten in ein Matter-fähiges Smart Home Ökosystem. In unserem Fall integriert die domovea Matter Bridge, Ihre KNX-Geräte in Ihre Matter-basierte Smart Home Lösung. Zusätzlich zur domovea Matter Bridge wird ein Matter Controller benötigt, wie Google Nest, Apple HomePod oder Amazon Alexa.

    Ein Matter Controller ist ein Gerät, das Matter-fähige Smart Home Geräte innerhalb eines Matter-basierten Ökosystems verwaltet und steuert. Der Controller liefert die Benutzeroberfläche für die EInrichtung, Steuerung und Automatisierung von Geräten und fungiert als zentraler Hub.

    Hinweis: domovea ist kein Matter-Controller, sondern eine Matter-Bridge


  • Was ist der Unterschied zwischen dem Matter Protokoll und dem Externen Zugriffs Protokoll auf der Hager Pilot App.
    Matter ermöglicht universelle Konnektivität über verschiedene Smart-Home-Ökosysteme hinweg, External Access (Skills) konzentriert sich auf die Ermöglichung von Fernzugriff und -steuerung über spezifische sprachaktivierte Anwendungen und Dienste. Wir empfehlen, eine der beiden Lösungen innerhalb des Domovea-Systems zu verwenden und nicht beide gleichzeitig, auch wenn dies technisch möglich ist.
  • Wie kann ich die Matter Bridge Funktion auf meinem domovea Server einrichten?
    Die Matter Bridge Funktion kann entweder über die domovea App oder über Hager Pilot eingerichtet werden.
  • Welche Schritte sind notwendig, um die Matter Bridge Funktion über Hager Pilot zu aktivieren?

    Der Einrichtungsprozess in Hager Pilot besteht aus zwei Schriten:

     

    Schritt 1: Geräteaktivierung

    Wählen Sie in Hager Pilot im Bereich"domovea" unter "Geräte" ein oder mehrere Geräte aus, um diese für einen oder mehrere Smart-Home-Assistenten freizugeben. Diese Geräte werden jedoch erst dann wirksam freigegeben und für die Nutzung in Matter aktiviert, wenn der domovea Server mit dem ausgewählten Smart-Home-Assistant gekoppelt ist.

     

    Schritt 2: Koppeln des Servers mit dem Smart-Home-Assistent

     

    Nachdem mindesten ein Gerät für Matter aktiviert wurde, muss der Benutzer den domovea-Server mit dem Smart-Home-Assistant koppeln. Dieses Koppeln ist eine Voraussetzung für eine erfogreiche Integration. Sobald der Server gekoppelt ist, können die aktivierten Geräte über den Smart-Home-Assistant aufgerufen werden. Durch diese Schritte können Nutzer sicherstellen, dass die Matter-Einrichtung wie erwartet funktioniert und eine nahtlose Steuerung von KNX-Geräten über Ihren Smart-Home-Assistant ermöglicht wird.

  • Welche Schritte sind notwendig, um die Matter Bridge Funktion über die domovea App aktivieren?

    Der Einrichtungsprozess in Hager Pilot besteht aus zwei Schriten:

     

    Schritt 1: Geräteaktivierung

    Wählen Sie in der domovea App ein oder mehrere Geräte aus, um diese für einen oder mehrere Smart-Home-Assistenten freizugeben. Diese Geräte werden jedoch erst dann wirksam freigegeben und für die Nutzung in Matter aktiviert, wenn der domovea Server mit dem ausgewählten Smart-Home-Assistant gekoppelt ist.

     

    Schritt 2: Koppeln des Servers mit dem Smart-Home-Assistent

     

    Nachdem mindesten ein Gerät für Matter aktiviert wurde, muss der Benutzer den domovea-Server mit dem Smart-Home-Assistant koppeln. Dieses Koppeln ist eine Voraussetzung für eine erfogreiche Integration. Sobald der Server gekoppelt ist, können die aktivierten Geräte über den Smart-Home-Assistant aufgerufen werden. Durch diese Schritte können Nutzer sicherstellen, dass die Matter-Einrichtung wie erwartet funktioniert und eine nahtlose Steuerung von KNX-Geräten über Ihren Smart-Home-Assistant ermöglicht wird.

  • Kann die Matter Bridge Funktion direkt über die domovea App eingerichtet werden?
    Ja, sofern die Voraussetzungen für die Installation erfüllt sind (z. B. funktionierender Router, kompatibler Smart Home Assistant).
  • Welche Einrichtung (Hardware) benötige ich, damit die Matter Bridge funktioniert?
    Sie benötigen einen domovea basic Server0 (TJAS671) oder einen domovea plus Server (TJAS471), einen Router mit DHCP und Wi-Fi, Netzwerk-Switches und einen kompatibler Smart-Home-Assistant (z. B. Google, Apple, Amazon).

Gerätekompatibilität

  • Welche Geräte in domovea sind mit der Version XXXX kompatibel?

    domovea kann derzeit die folgenden KNX-Geräte / Funktionen für Matter zugänglich machen:

    - Lichter - EIN/AUS, Dimmbar
    -Schaltbare Steckdosen
    -Rollladen / Jalousien, Rollladen / Jalousie öffnen, Rollladen / Jalousie schließen
    -Thermostate - ATC, Virtuelles Thermostat
    -Sensoren - Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Binäreingang

    Nicht-KNX-Geräte werden nicht unterstützt

     

  • Gibt es Funktionseinschränkungen bei kompatiblen Matter-Geräten gegenüber domovea?

    Einige erweiterte Funktionen wie farbige Lichter werden von Matter möglicherweise nicht vollständig unterstützt. Im Moment funktionieren die Grundfunktionen wie Ein- und Ausschalten und Dimmen. Wir arbeiten für Sie daran, in Zukunft mehr Optionen anzubieten und neue Geräte zu integrieren.

  • Sind meine IoT-Geräte mit Matter kompatibel?

    Einige IoT-Geräte, die bereits in domovea integriert sind, wie z. B. Philips Hue-Leuchten, sind mit Matter kompatibel, können aber derzeit nicht über domovea belichtet werden. Hager empfiehlt den Nutzern, Philips Hue-Leuchten direkt über die Philips Hue-App anzuschließen, um eine optimale Leistung und vollständige Integration der Funktionen einschließlich der Farbfunktionalität zu gewährleisten

  • Gibt es Unterschiede in Geräteverhalten zwischen der domovea App und der Steuerung über einen Smart-Home-Assistant?

    Ja, es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sich Geräte in der domovea-App und in einem Smart-Home-Assistant steuern und visualisierrn lassen. Die Art und Weise, wie kompatible Geräte verwaltet und angezeigt werden, kann je nach gewähltem Smart-Home-Assistant variieren. Zum Beispiel können Rollläden und Thermostate je nach Schnittstelle und Konfiguration des Assistenten unterschiedliche Steuerungsoptionen oder Einschränkungen haben. Darüber hinaus können bestimmte erweiterte Funktionen oder Einstellungen, die in der domovea-App verfügbar sind, nicht vollständig reproduziert werden oder sich anders verhalten, wenn sie über einen Smart-Home-Assistentant aufgerufen werden.


Kompatibilität mit Smart Assistant

  • Welche Smart-Home-Assistants können mit Matter genutzt werden?

    Matter ist kompatibel mit Google Home, Apple Home, Amazon Alexa und anderen Smart-Home-Assistants, die das Matter-Protokoll unterstützen. Eine Liste aller verfügbaren Geräte finden Sie unter https://csa-iot.org/csa-iot_products/

  • Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Kopplung von domovea und Google Home?

    Ein Google-kompatibler Hub (z. B. Google Nest) und die Google Home-App auf einem Smartphone oder Tablet.

  • Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Kopplung von domovea und Amazon Alexa?

    Ein Alexa-kompatibles Gerät (z. B. Echo) und die Amazon Alexa-App.

  • Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Kopplung von domovea und Apple Home?

    Ein Apple-kompatibler Hub (z. B. HomePod) und die Apple Home-App.

  • Kann ich Geräte über mehrere Smart-Home-Assistants gleichzeitig steuern?

    Ja, nach der Freigabe von Geräten über domovea und der ersten Kopplung mit einem Smart-Home-Assistant können weitere Kopplungen mit anderen Smart-Home-Assistants eingerichtet werden, sofern der ursprünglich gekoppelte Assistant diese Funktion unterstützt.

  • Kann ich Geräte zwischen mehreren intelligenten Assistenten teilen?

    Ja, nach der Kopplung mit einem Assistenten können die Geräte für andere kompatible intelligente Assistenten freigegeben werden. Weitere Informationen finden Sie im Support-Bereich des Smart Assistants, den Sie ursprünglich gekoppelt haben.


Koppeln Ihrer Geräte

  • Wie kann ich mehrere Smart-Home-Assistentants mit demselben domovea Server verbinden?

    Koppeln Sie den domovea Server mit einem Assistant und geben Sie dann Geräte über die Freigabeoptionen in den Einstellungen der Smart-Home-Assistant-App für weitere frei.

  • Wie kann ich herausfinden, mit welchem Smart-Home-Assistant der domovea Server verbunden ist?

    Überprüfen Sie die Kopplungseinstellungen in domovea/Hager-Pilot, um die Liste der gekoppelten Smart-Home-Assistants zu sehen.

  • Was kann ich tun, wenn sich die Kopplung zu einem Smart-Homoe-Assistant nicht herstellen lässt?

    Überprüfen Sie, ob die alle Geräte richtig eingeschaltet sind, der Matter-Hub/-Controller richtig angeschlossen ist und das Netzwerk IPv6 unterstützt. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie das Pairing innerhalb des 10-Minuten-Zeitrahmens erneut.

  • Wie kann ich sicherstellen, dass mein Pairing-Code akzeptiert wird?

    Scannen Sie den Pairing-Code innerhalb eines 10-Minuten-Fensters oder geben Sie ihn manuell ein. Vergewissern Sie sich, dass sowohl domovea als auch die Smart-Home-Assistant-App bereit für die Kopplung sind. Es wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das die erfolgreiche Kopplung bestätigt.

  • Kann ich aus domovea freigegebenen Geräten einen eigenen Namen in der Smart-Home-Assistant-App zuweisen?

    Ja, die meisten Smart-Home-Assistants erlauben die Umbenennung von Geräten zur einfacheren Steuerung und Identifizierung. Beachten Sie jedoch, dass jede Umbenennung nur innerhalb der Smart-Home-Assistant-App und nicht in domovea gilt. Wenn Sie Geräte deaktivieren und dann erneut aktivieren, erhalten die erneut aktivierten Geräte wieder ihre ursprünglichen Namen, die in der domovea-Lösung festgelegt wurden.

  • Kann ich aus domovea freigegebenen Geräten eigene Gruppen in der Smart-Home-Assistant-App zuweisen?

    Ja, die meisten Smart-Assistenten ermöglichen es Ihnen, Matter-Geräten benutzerdefinierte Gruppen zuzuweisen, um die Verwaltung und Kontrolle zu erleichtern. Beachten Sie jedoch, dass diese Gruppierungen nur innerhalb der Smart Assistant-App wirksam sind und nicht mit domovea synchronisiert werden. Wenn Sie Geräte deaktivieren und dann erneut aktivieren, müssen die Gruppenzuweisungen in der Smart Assistant-App neu konfiguriert werden.

  • Kann ich aus domovea freigegebenen Geräten in der Smart-Home-Assistant-App benutzerdefinierte Szenarien/Automatisierungen zuweisen?

    Ja, die meisten Smart-Home-Assistants ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Szenarien oder Automatisierungen für Matter-Geräte zuzuweisen, um die Kontrolle und Funktionalität zu verbessern. Diese Szenarien und Automatisierungen gelten jedoch nur innerhalb der Smart Assistant-App und werden nicht mit domovea synchronisiert. Wenn Sie Geräte deaktivieren und dann erneut aktivieren, müssen Sie diese Szenarien oder Automatisierungen in der Smart-Home-Assistant-App möglicherweise neu konfigurieren.

  • Kann ich nachträglich neue Geräte zu dem System hinzufügen, die zu Beginn noch nicht mit verbunden waren?

    Ja, Sie können jederzeit neue Geräte hinzufügen, die ursprünglich nicht in Ihre Kopplung einbezogen waren. Mit der domovea App oder dem Hager Pilot Konfigurator können Sie diese Geräte hinzufügen und für Matter freigeben, und sie werden automatisch in Ihrer Smart-Home-Assistant-App angezeigt.

  • Kann ich den domovea Server und die zugehörigen Geräte direkt von meinem Smart-Home-Assistant aus entkoppeln?

    Ja, Sie können die Kopplung des domovea-Servers und der zugehörigen Geräte direkt in Ihrer Smart-Home-Assistant-App aufheben. Diese Aktion trennt jedoch nur die Verbindung zwischen dem domovea Server und dem Samrt-Home-Assistant und die Geräte werden in der domovea-App/im Hager-Pilot weiterhin als "freigegeben" ausgewiesen. Um alle gekoppelten Smart-Home-Assistants und Geräte vollständig zurückzusetzen, müssen Sie möglicherweise die Einstellungen in der domovea-App oder im Hager Pilot-Konfigurator verwalten.

  • Kann ich Gruppen und Automatisierungen, die ich in der domovea oder im Hager Pilot eingerichtet habe mit meinem Smart-Home-Assistant nutzen?

    Nein, derzeit werden Gruppen und Automatisierungen, die in domovea oder Hager Pilot eingerichtet wurden, nicht mit Smart-Home-Assistants geteilt.

  • Was ist die Erkennungsfunktion von Apple Home?

    Die Erkennungsfunktion von Apple Home ermöglicht es Nutzern, angeschlossene Matter-fähige Geräte einfach zu identifizieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, führt das identifizierte Gerät ein Signal aus, wie z.B. ein blinkendes Licht oder einen Ton, um zu bestätigen, welches Gerät angesprochen wird. Diese Funktion ist nützlich, um bei der Einrichtung zwischen mehreren Geräten zu unterscheiden oder bei der Fehlersuche in Ihrem Smart Home-Netzwerk.

    Derzeit ist diese Erkennungsfunktion in domovea implementiert, um die Benutzer bei der Identifizierung von Lampen und des Servers zu unterstützen. Wenn sie aktiviert ist, können die Lichter blinken und der Server kann eine bestimmte Reaktion zeigen, was es einfacher macht, diese Geräte während der Einrichtung oder Fehlersuche zu lokalisieren.


Trennen Sie die Geräte

  • Wie kann ich Matter über meine domovea App entkoppeln?

    Verwenden Sie die Reset-Taste in der domovea-App, um die Verbindung zwischen dem Server und dem Smart-Home-Assistant zu trennen und alle zugehörigen Kopplungen zu entfernen. Durch das Zurücksetzen werden alle bestehenden Kopplungen auf einmal getrennt, aber die Geräte bleiben freigegeben, sodass eine erneute Kopplung mit einem neuen Smart-Home-Assistant möglich ist.
  • Wie kann ich Matter über Hager Pilot entkoppeln?

    Verwenden Sie die Reset-Taste in Hager Pilot, um die Verbindung zwischen dem Server und dem Smart-Home-Assistant zu trennen und alle zugehörigen Kopplungen zu entfernen. Durch das Zurücksetzen werden alle bestehenden Kopplungen auf einmal getrennt, aber die Geräte bleiben freigegeben, sodass eine erneute Kopplung mit einem neuen Smart-Home-Assistant möglich ist.
  • Wie kann ich Matter von meinem Smart-Home-Assistenten entkoppeln?

    Die Entkopplung hängt von dem von Ihnen verwendeten Smart-Home-Assistant ab. Jeder Smart-Home-Assistant hat möglicherweise seine eigene Art, die Verbindung aufzuheben. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Smart-Home-Assistant gelieferten Support-Dokumentation.