Collaboration Hager - TRILUX dans l'éclairage
Une solution adaptée pour améliorer le bien-être au travail.

Hager - TRILUX : Une rencontre
au service du confort de l'éclairage dans les bureaux
Au moment où se jouent de nouveaux enjeux dans l’immobilier de bureaux pour que ce secteur puisse se réinventer, comment concilier économies d’énergie et confort des utilisateurs ?
La clé pour répondre à ces enjeux est la création d’espaces de bureaux adaptables et flexibles. Il s’agit de pouvoir reconfigurer et recloisonner ces espaces selon les besoins, et donc de les équiper en conséquence.
Deux acteurs majeurs ont suivi cette voie : Hager, un des fondateurs en France du protocole KNX et TRILUX, un des leaders sur le marché de l’éclairage, notamment avec la solution LiveLink. Dans leur démarche, ces deux entreprises ont l’objectif commun de proposer une solution de qualité, facile à mettre en œuvre.
Les solutions LiveLink de TRILUX et KNX de Hager permettent de régler et réguler les fonctions lumineuses d’un bâtiment.
Elles offrent davantage de confort aux occupants des bureaux en stimulant leur cycle circadien! En effet, grâce à ces solutions, l’éclairage des espaces de travail est piloté au plus juste en prenant compte la quantité d’éclairage naturel présente dans une pièce et en ajustant l’intensité de l’éclairage artificiel, afin que la somme des deux corresponde parfaitement à l’éclairage extérieur émis par le soleil. Le résultat : un éclairage de qualité qui favorise la concentration et la productivité.
De plus, une installation KNX permet d’ajuster automatiquement la position des volets roulants électriques afin d’occulter, par programmation ou dérogation, une partie de la lumière extérieure à certains moments de la journée.
L’ensemble des fonctions KNX peut être piloté à partir d’un smartphone grâce à l’application domovea.
Une fois les systèmes LiveLink et KNX installés, il est facile de faire évoluer un bâtiment en fonction des besoins. On agit seulement sur la programmation des éléments et non pas sur les éléments physiques (câblage, interrupteurs, luminaires …).
Les documentations de la solution vous intéressent ?
Vous souhaitez être contacté ?