Andaz Hotel
München

Außer­ge­wöhn­liche Archi­tektur, intel­li­gente Ideen.

Man begegnet ihm bereits auf den aller­ersten Metern, er begleitet einen durchs Haus, bis er den Gast schließ­lich ganz und gar umfängt: Der Spirit Schwa­bings.


Der Spirit Schwa­bings

Das Hotel Andaz München Schwa­binger Tor, im Februar 2019 in der bayri­schen Haupt­stadt eröffnet, atmet quasi in jeder Dimen­sion den Geist seines krea­tiven Quar­tiers.

Es beginnt schon in der Lobby, wo der Gast von raum­hohen Bild­schirmen mit weiß-blauem Münchener Himmel begrüßt wird – einer Video­in­stal­la­tion des Künst­lers Yves Peitzner, der diesen 365 Tage lang vom Baustel­len­dach gefilmt hatte. Weiter geht es mit einer gepols­terten Leder­wand, in die Zitate berühmter Schwa­binger wie dem Künstler Franz Marc oder dem Schwe­re­nöter Monaco Franze einge­stickt sind. Blick­fang vor den Fahr­stühlen ist eine bron­zene Riesen­brezel, gegossen von einer Kunst­gie­ßerei aus der Nach­bar­schaft. Domi­nantes Gestal­tungs­ele­ment des Hauses aber ist ein Rauten­muster, das sich sowohl als ordnendes Grund­riss­ele­ment wie auch in Fußbo­den­ras­tern, Licht­de­cken und Vitrinen des 35.000 Quadrat­meter-Hauses wieder­findet. Das der bayri­schen Flagge entlehnte Raster ist so etwas wie das Grund­muster des Andaz, das zudem für die Vernet­zung im neuen urbanen Quar­tier der bayri­schen Haupt­stadt steht.


Adresse:

Andaz München Schwa­binger Tor

Innen­ar­chi­tekt:

concrete, Amsterdam


Planer:

Johann von und mit Plan



Licht­blicke in der
Lobby

Das Andaz verknüpft geschickt reprä­sen­ta­tive und gemüt­liche Bereiche.




Ausge­wählte Produkte dieser Refe­renz

Design Schalter

Schalter können alle. Schöne Schalter nur wenige.

Klein­ver­teiler

Das Herz eines jeden Stock­werks



Auch das könnte Sie inter­es­sieren

 

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das Eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das Andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Außenansicht von dem Einfamilienhaus Bechtle bestehend aus Liapor, in Heilbronn, die als Hager-Referenz dient.

Wohnbau Bechtle

Strin­gente Klar­heit, Einfach­heit und ein indi­vi­duell passendes Raum­kon­zept. Ausge­zeichnet gut.