Auto­ma­tisch hell:
Präsenz- und Bewe­gungs­melder

Hager Bewegungsmelder mit Montagehalterungen auf weißem Hintergrund

Maxi­male Sicher­heit bei
mini­malem Ener­gie­ver­brauch

Der effi­zi­ente Einsatz von Energie ist wich­tiger denn je. Die Präsenz- und Bewe­gungs­melder bieten durch mini­malen Standby-Verbrauch eine ener­gie­ef­fi­zi­ente Lösung für den Innen­be­reich. Die Leis­tung bleibt dabei nicht auf der Strecke: Selbst das kleinste Modell erfasst Bewe­gungen in einem Durch­messer von 10 Metern.



Alle Anwen­dungs­mög­lich­keiten abge­deckt

Die Präsenz- und Bewe­gungs­melder gibt es als Relais-. KNX und DALI-2-Ausfüh­rungen (Modell "Mini" nur als Relais und KNX-Ausfüh­rung). Erstere werden immer dann bevor­zugt einge­setzt, wenn die Strom­ver­sor­gung der Leuchten einfach und voll­ständig geschaltet werden soll. Der DALI-2 Stan­dard bietet darüber hinaus eine hohe Flexi­bi­lität für das Steuern von Leuchten und Leuch­ten­gruppen. In der KNX-Ausfüh­rung lassen sich die Bewe­gungs- und Präsenz­melder in die intel­li­gente Gebäu­de­steue­rung inte­grieren. Dabei können sie sowohl mit easy als auch mit ETS in Betrieb genommen werden.

Präsenz- und Bewe­gungs­melder Mini

Der Präsenz- und Bewe­gungs­melder Mini bietet eine Präsenz­reich­weite von 5 Metern und einen Erfas­sungs­be­reich von 10 Meter. Er ist geeignet für den Einsatz in Einzel­büros, Abstell- und Lager­räumen sowie fens­ter­lose Trep­pen­häuser wie z.B. in Park­häu­sern.

Tech­no­logie: Stan­dard- (Relais) und KNX-Ausgang. 

Präsenzmelder an der Decke und modernes Büro mit arbeitenden Angestellten

Präsenz- und Bewe­gungs­melder Medium

Der Bewe­gungs- und Präsenz­melder Medium ist durch seine Präsenz­reich­weite von 10 Metern und dem Erfas­sungs­be­reich von 20 Metern ideal für den Einsatz in Konfe­renz­räumen, Klas­sen­zim­mern oder Groß­raum­büros.

Tech­no­logie: Stan­dard- (Relais), KNX- und DALI-2-Ausgang.

Bewe­gungs­melder Korridor

Der Bewe­gungs­melder Korridor erfasst zuver­lässig jede Bewe­gung in Fluren, Korri­doren oder Foyers. Durch den Erfas­sungs­be­reich von 30 x 5 Metern werden für eine opti­male Abde­ckung nur wenige Geräte benö­tigt.

Tech­no­logie: Stan­dard- (Relais), KNX- und DALI-2-Ausgang.

Bewe­gungs­melder Highbay

Mit dem Bewe­gungs­melder Highbay können Bewe­gungen aus großen Höhen von bis zu 10 Metern erfasst werden. Dadurch eignet sich das Modell Highbay für den Einsatz in Lager- und Turn­hallen.

Tech­no­logie: Stan­dard- (Relais), KNX- und DALI-2-Ausgang.



Vorteile der
Präsenz- und Bewe­gungs­melder

Großer Erfas­sungs­be­reich

Die Melder über­zeugen sowohl bei der Bewe­gungs- als auch bei der Präsenz­er­ken­nung, mit großen Erfas­sungs­be­rei­chen. Mit wenigen Geräten können große Bereiche abge­deckt werden. Das spart Zeit und Instal­la­ti­ons­auf­wand.

Stabile Klemm­fe­dern

Die Einbau-Modelle Medium und Korridor verfügen über paten­tierte Klemm­fe­dern, die einen absolut sicheren Halt in der Decke und ein einfa­ches Heraus­ziehen der Einbau-Einheit, speziell aus sensi­blen Decken­kon­struk­tionen, gewähr­leisten.

Einstell­mög­lich­keiten für Lux- und Zeiten­ein­stel­lung

Über die Regler an den Geräten können Hellig­keits­werte und Nach­lauf­zeiten einfach einge­stellt werden. Bei bereits einge­bauten Geräten können die Werte per Fern­be­die­nung geän­dert werden.

Dezentes Design

So klein und unauf­fällig wie möglich. Die zurück­hal­tende Gestal­tung fügt sich nahtlos in jeden Raum ein.

Kosten­güns­tiger Slave-Modus

Die Bewe­gungs- und Präsenz­melder gibt es als Relais, DALI-2 und KNX-Ausfüh­rung. Alle Geräte unter­stützen den Master-Slave-Betrieb. Da jedes Relais-Gerät als Slave-Gerät arbeiten kann,, ist es beispiels­weise möglich, den Erfas­sungsbbe­reich des DALI-Melders durch Relais-Geräte kosten­günstig im Slave-Modus zu erwei­tern.

 
 

Lange Lebens­dauer

Die Präsenz- und Bewe­gungs­melder sind mit einer Null­durch­gangs­schal­tung ausge­stattet. Sie verhin­dert hohe Einschalt­ströme, wie sie für LEDs und Halo­gen­lampen typisch sind. Dabei werden die Relais-Kontakte geschont und die Lebens­dauer der Melder verlän­gert sich.



Unter­schiede zwischen
Bewe­gungs- und Präsenz­mel­dern

Bewe­gungs­melder

Bewe­gungs­melder schalten auto­ma­tisch Licht ein, wenn sie Bewe­gung erkennen. Solange eine Bewe­gung erkannt wird, bleibt der Bewe­gungs­melder aktiv - ganz unab­hängig vom Tages­licht. Eine grund­sätz­liche Unter­schei­dung erfolgt zwischen Modellen, die für den Innen­be­reich konzi­piert werden und solchen, die für eine Anwen­dung im Freien ausge­legt sind. Modelle für den Außen­be­reich weisen einen norm­ge­rechten Witte­rungs­schutz auf, der für sämt­liche Elek­tro­in­stal­la­tionen im Außen­be­reich vorge­schrieben ist (IP 55).

Präsenz­melder

Präsenz­melder reagieren auf An- oder Abwe­sen­heit. Das Prinzip dahinter: Die Geräte nutzen einen Infrarot-Sensor (PIR-Sensor). Diese Technik arbeitet passiv und scannt die Umge­bung ihres Erfas­sungs­be­reichs auf vorhan­dene Wärme­strah­lung mit einer Wellen­länge von etwa 800 nm oder 380 THz. Zusammen mit der gemes­senen Umge­bungs­hel­lig­keit werden je nach Konfi­gu­ra­tion unter­schied­liche Schalt­mög­lich­keiten ausge­löst: Das Kunst­licht wird entweder einge­schaltet, bereits einge­schal­tetes Licht brennt weiter oder es wird ausge­schaltet. Letz­teres ist immer dann der Fall, wenn das natür­liche Licht über dem einstell­baren Schwell­wert liegt oder der Sensor keinerlei Bewe­gung mehr regis­triert.



Wussten Sie schon?

Präsenz­melder arbeiten selbst­tätig und sämt­liche Einstel­lungen können am Gerät durch­ge­führt werden. Mit den IR Hand­sen­dern EE808 und EE807 von Hager ist es zudem möglich, entweder die Licht­steue­rung oder zusätz­lich auch die Konfi­gu­ra­tion ganz komfor­tabel aus der Distanz vorzu­nehmen. 


Down­loads