Hager Imprint

Im­print


Vas­tuu­va­paus­lause­ke


Kaik­ki koh­tuul­li­set toi­met on teh­ty sen var­mis­ta­mi­sek­si, että tä­män verk­ko­si­vus­ton tie­dot oli­vat tark­ko­ja jul­kai­su­päi­vä­nä, Ha­ger-kon­ser­ni ei ta­kaa sen tark­kuut­ta ja ir­ti­sa­nou­tuu vas­tuis­ta kol­man­sil­le os­a­puo­lil­le mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa louk­kan­tu­mi­seen, vau­rioon, suo­raan tai epä­suo­raan me­ne­tyk­seen, vä­lil­li­siin tai ta­lou­del­li­siin tap­pioi­hin tai mi­hin­kä ta­han­sa muu­hun me­ne­tyk­seen liit­tyen, jot­ka ai­heu­tu­vat tä­män verk­ko­si­vus­ton si­säl­tä­mien tie­to­jen käy­tös­tä tai si­don­nai­suuk­sis­ta, lain sal­li­mis­sa ra­jois­sa.

 

Jul­kai­si­ja
Ha­ger Group

Ha­ger SE

Zum Gun­ter­stal

66440 Blies­kas­tel (Ger­many)

Puh: 06842 945-0

Fax: 06842 945-2409

 

Juridinen muoto :So­ci­etas Eu­ro­paea (SE)

Rekisteröity konttori : Blies­kas­tel, Ger­many

Rekisterinumero : Saar­brüc­ken HRB 16434

Hallituksen jäsenet : Da­niel Ha­ger (Chair­man of the Board), Mike El­bers, Phi­lip­pe Fer­ragu, Franck Hou­de­bert

ALV-numero : DE138104710